我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器走Modbus通时,在8501分别给6、7、F后,变频器还是处于ready状态,是什么原因?
问题描述:
ATV71用Modbus通讯时,走完Drivecom流程(在8501分别给6,7,F)为什么变频器还是处于ready状态?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

这有可能是由于首次通讯或者其他原因导致8502寄存器内的值是不可预知的造成的,只需要在8502写入具体频率值然后重新在8501给F即可。