我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器使用R1故障继电器接故障指示灯,如何让指示灯仅在变频器发生故障时才亮?
问题描述:
ATV71使用R1故障继电器接故障指示灯,如何让指示灯仅在变频器发生故障时才亮?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

R1设为故障继电器时,如果直接用R1B、R1C接到故障指示灯的控制回路中,那么指示灯在变频器断电和发生故障时都是亮的。
可以把进线接触器的开点和R1B、R1C串联接到故障指示灯的控制回路中,那么指示灯只有在变频器通电且发生故障时才会亮(也适用于PLC的变频器故障检测)。