我们今天能为您提供什么帮助?

远程安装套件VW3A1114,VW3A1112,是否包含套筒ZB5AZ905?

问题描述:
远程安装套件VW3A1114,VW3A1112,是否包含套筒ZB5AZ905?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器的远程安装套件VW3A1114是不带套筒ZB5AZ905的,而ATV630、ATV930变频器的远程安装套件VW3A1112是带有套筒ZB5AZ905的。套筒ZB5AZ905只是一个方便安装的工具,如果没有购买的话,用手也是可以将其拧紧的。