我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器模拟量输入可以接KTY84,这里的KTY84指的是什么?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器模拟量输入可以接KTY84,这里的KTY84指的是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

这里的KTY84指的是KTY84温度传感器芯片,此类芯片的测量基于扩散电阻原理,KTY84的测温主要成分是硅,硅天性稳定,测量范围内基本呈线性变化,此类传感器具有精度高、可靠性高和稳定性强以及正温度系数的特性,一般用于高端领域。如:在汽车中主要应用于温度测量与控制系统(油模块里的油温测量,柴油喷注系统、发动机冷却系统的温度测量与传递);工业中主要应用于过热保护、加热控制系统、电源供电保护等。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。