我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
变频器面板的柜门安装套件VW3A1114和VW3A1112上的接地线怎么接?
问题描述:
变频器面板的柜门安装套件VW3A1114和VW3A1112上的接地线怎么接?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV610变频器; ATV340变频器

解决方法:

变频器面板VW3A1113的柜门安装套件VW3A1114和变频器面板VW3A1111的柜门安装套件VW3A1112的背面有一个接地点,该接地点可接在柜内的接地桩或接地排上。如下图: