我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930、ATV340、ATV630变频器D2D是什么意思?

问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器D2D是什么意思?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

在某些体系机构中,变频器控制特殊的应用。为满足控制要求,每台变频器里面的应用功能和其它变频器内的同一应用功能自动进行通讯。进行通讯的机制叫做变频器到变频器(D2D)。

应用场合包含主/从,Booster with drive,传感器冗余等等。  D2D是一种内部机制而不是普通的应用功能,因此其本身没有参数。在相应的应用功能中进行设置后就会启动D2D机制。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。