我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频系统的Stop&Go功能表示什么意思?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频系统的Stop&Go功能表示什么意思?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

当变频器收到一个停机或锁定指令时, 其自身能耗将通过直流连接的电压下降实现明显的下降。在收到下一个启动指令时,直流连接电压被升高,电机可以再次启动。该功能可以让变频系统在待机状态下至少节能60%;需要注意的是该功能会使变频系统有1--2s的启动延时。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。