我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV660、ATV680变频器在主电源短时欠压时,持续运行的时间是多少?
问题描述:
ATV660、ATV680在主电源短时欠压时的持续运行时间是多少?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:
变频系统在主电源短时欠压时的表现
主电源欠压 变频器的运行限制
比标称电压低10% 变频器可以启动和持续运行(1)
比标称电压低15% 变频器可以启动和在100s内持续运行10s(1)
比标称电压低20% 可运行少于1s(1)
比标称电压低30% 可运行少于0.5s(1)
比标称电压低50% 可运行少于0.2s(1)
注:(1)在标称电流下运行,如果主线电压在规定时间内未恢复, 则会发生欠压停机。