我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XAR标准型遥控器如何充电?
问题描述:
XAR标准型遥控器如何充电?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

XAR标准型遥控器充电需要满足的条件:
1、遥控设备只能使用 ZARC01 充电器在室内充电。
2、遥控设备必须处于停止模式或关闭电源。
3、电池充电时,遥控设备的温度范围必须为 10 到 60 °C (50 到 140 °F)第一次试运行时,遥控设备必须充电 30 分钟以上。如果温度范围为 10 到 40 °C(50 到 104 °F),则建议遥控设备的充电时间为 15 分钟以上;如果温度高于 40 °C (104 °F),则建议充电2小时以上。

注意:请不要经常短时间(少于15分钟)充电或在电量较满的状态下充电, 否则有可能影响电池电量的准确性及电池的寿命。


XAR标准型遥控器充电的方法: