我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器如何存储参数和调出参数?

问题描述:
ATV12变频器如何存储参数和调出参数?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12可以在变频器内部存储一套用户配置,在需要的时候可以调出。当设备调试完成后可以考虑存储一份参数,以备不时之需。

操作如下:

存储参数:先进入配置模式 (Conf) ,再进入[ 存储客户参数 ] (SCS) ,选中 (Str1)并按住导航按钮 (ENT)2 秒钟,即可将当前配置保存到变频器内。

调出参数:先进入配置模式 (Conf) ,再进入[ 恢复客户参数 ] (FCS),选中 (rEC1)并按住导航按钮 (ENT)2 秒钟,即可调出之前存储的配置来代替现有的配置。