我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48和ATS22软起动器有几路PTC传感器输入接口?如何接线?

问题描述:
ATS48和ATS22软起动器可以接几路PTC传感器?如何接线?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS48和ATS22软起动器只有一路PTC传感器输入接口。PTC1和PTC2为PTC传感器端子, 推荐使用3x250Ω PTC热电阻串联连接(总阻值为750Ω 25℃时)。具体接线如下:

ATS48和ATS22软起动器使用PTC传感器保护电机时故障和保护脱扣的阻值是多少?