我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48、ATS22软起动器如何设置两线控制或三线控制起停?

问题描述:
ATS48、ATS22软起动器如何设置两线和三线控制?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS48只需按照不同接线方式接线就可实现2线控制或3线控制,接线图如下图所示。
ATS22不仅需要按不同的方式接线,还需要通过设置逻辑输入LI2来实现2线控制或3线控制:根据下图,按2线控制接线图接线,并将LI2设置成RUN即可实现2线控制;按3线控制接线图接线,并将LI2设置成Start即可实现3线控制。
ATS48及ATS22的2线控制或3线控制接线图