我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22、ATS48软起动器进线端一定要加接触器吗?

问题描述:
ATS22、ATS48软起动器的进线接触器是必须的吗?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS22/ATS48进线端的接触器的作用是:

1.软起动主回路通/断电;

2.可通过将故障继电器输出点与进线接触器的线圈串联,以便在发生故障时断开主回路。

两种情况下进线接触器是必须的:
1.有潜在危险的机械设备。当出现故障时可能发生危险,所以将进线接触器线圈接入控制回路中,当发生故障时切断接触器使软起动器彻底断电,保证安全。
2.当软起动器要频繁通电断电时,如果不使用进线接触器而用断路器通电断电,断路器由于寿命较短容易出现线路故障,且不能实现自动分合闸,这时应使用进线接触器操作。

具体是否需要加,看现场的使用需求。施耐德软起动器没有强制要求一定要添加进线端的接触器,但是为了提高设备安全性,推荐加进线接触器。