ATS48,ATS22软起动器如何带小电机测试?
问题描述:
ATS48,ATS22软起动器小电机测试设置及注意事项所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48带小电机设置:
激活小型电机测试功能。将drC(高级设定菜单)中的SST(小型电机测试)参数改为ON。
注意:将SST改为ON后,CLP(力矩控制)自动返回OFF (失效);控制电断后,SST自动返回OFF状态。
ATS22带小电机设置:
1、额定电流调至最小。将ConF(配置菜单)中的In(电机额定电流)调到最小。
2、访问等级改成高级。将ConF(配置菜单)中的LAC(高级模式)设置为On。
3、采用非力矩控制方式。将AdJ(高级调整菜单)里面的SSC(起-停控制)改为oFF;
4、关闭缺相检测功能。将PrO(高级保护菜单)里面的PHL(缺相检测)改为oFF。
ATS48和ATS22带小电机测试,建议小电机容量大于软启动器容量的10%。
是否有帮助?