我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器“PHF”故障分析及如何处理?

问题描述:
ATS48小电机测试,已经把SSt设置为On后,为什么还是报PHF?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器“PHF”故障原因可能有以下几种:

1.软起输出侧没有连接电机,或者电机功率过小。

ATS48软起动器进行小电机测试的电机功率最好达到软启功率的10%以上,否则可能还报PHF故障。

处理措施: 检查软起动器输出电机连接;核实电机功率是否满足要求,过小的情况请更换大功率电机测试

2.接线错误:旁路出线侧接到A2/B2/C2,电机出线接到T1/T2/T3上。 不能把旁路出线接到T1/T2/T3上。

注意:ATS48小功率软起动器旁路接触器的端子被塑料盖板挡住,不太容易被发现,所以往往接到电机端子上去,而使内部互感器检测不到电流误报PHF。

处理措施:检查旁路和电机接线。

3. 软起动器运行时输入三相电源断开,也会触发PHF。

处理措施:检查输入三相电源是否正常。

ATS48软起动器触发PHF故障的条件是多少?