我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22能否用ATS48的进线电抗器?
问题描述:
ATS22能否用ATS48的进线电抗器?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

不推荐使用。进线电抗器应连接在软起动器与进线接触器之间,在旁路状态下,进线电抗器应被旁路。ATS22内置旁路,进线接触器启动后无法被旁路,会在线路上产生压降,因此不建议使用。