我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22软起动器报EtF,如何解决?

问题描述:
ATS22软起动器报EtF,如何解决?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22报EtF表示检测到外部故障,可能是分配了外部故障功能端子,且该端子接收到了信号,从而报EtF(外部故障)。
解决方法:
1、检查回路,排查掉外部故障,使传输过来的外部故障信号消失,并通过复位端子或者给软起动器重新上电进行复位;
2、如果不需要该外部端子功能,可以在IO菜单相应端子设置中,取消EtF功能,并通过复位端子或者给软起动器重新上电进行复位。