我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22***S6和ATS22***S6U的区别是什么?

问题描述:
ATS22***S6和ATS22***S6U的区别是什么?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22***S6和ATS22***S6U控制电源电压和逻辑输入电压不同:

型号 ATS22***S6 ATS22***S6U
控制电源CL1-CL2

220VAC-15%

230VAC+10%

110VAC-15%

110VAC+10%

逻辑输入电压 24Vdc 110VAC

另外,由于ATS22***S6和ATS22***S6U的逻辑输入电源不一样,他们的逻辑端子的接线也有区别,如下图所示:

ATS22***S6接线图

ATS22***S6U接线图