我们今天能为您提供什么帮助?

Profibus DP/Modbus网关LA9P307指示灯含义是什么?

问题描述:
Profibus DP/Modbus网关LA9P307指示灯含义是什么?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

LA9P307网关指示灯含义如下:

LED灯

颜色

功能



现场总线诊断
Fieldbus
Diagnostics

红色

用于指示Profibus DP侧故障
红色闪烁1Hz
配置错误:PPO设置类型与网络配置的PPO类型不一致;
红色闪烁4Hz
Profibus DP通讯ASIC初始化错误;
熄灭
目前没有诊断

在线
ON-Line

绿色

用于指示该网关在Profibus DP网络中处于在线状态
稳定绿色
网关在线,数据可交换;
熄灭
网关不在线

离线
OFF-Line

红色

用于指示该网关在Profibus DP网络中处于离线状态
稳定红色
网关离线,数据不可交换;
熄灭
网关没有离线