ATS48软起动器的故障继电器R1,旁路继电器R2,可定义继电器R3分别如何动作?
问题描述:
ATS48软起动器的故障继电器R1,旁路继电器R2,可定义继电器R3分别如何动作?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48软起动器的故障继电器R1,旁路继电器R2,继电器R3的动作逻辑如下表
| 继电器 | 可被定义的功能 | 动作方式 |
| R1 | 故障继电器(自动重起动未激活) | CL1,CL2得电,软起动器无故障R1A、R1C闭合,有故障R1A、R1C断开(R1设置为故障时,故障继电器的动作状态不考虑软起动主回路是否得电) |
| 隔离继电器(自动重起动未激活) | CL1,CL2得电,软起有运行命令期间,软起动器无故障R1A、R1C闭合,无运行命令或有故障R1A、R1C断开 | |
| 故障继电器(自动重起动激活) | 自动重起的过程中以及重起动成功后,R1A、R1C保持闭合;重起动失败,R1A、R1C断开 | |
| 隔离继电器(自动重起动激活) | 自动重起的过程中以及重起动失败,R1A、R1C断开;重起动成功后,R1A、R1C保持闭合 | |
| R2 | 旁路继电器,不可被设置 | CLP=OFF时,当晶闸管全导通,输出全压,R2A、R2C闭合; CLP=ON 时,当晶闸管全导通,输出全压,且电流降到1.3倍In以下时,R2A、R2C闭合 |
| R3 | no: 未定义 | R3A、R3C断开 |
| tAI: 电机热报警 | 电机热状态达到110%时,R3A、R3C闭合 | |
| rnI: 电机通电 | 指示电机中可能有电流,即电机未停机的状态下,R3A、R3C闭合 | |
| AIL: 电机电流报警 | 超出了PrO菜单中的电流过载阈值OIL和电流过载时间tOL时,R3A、R3C闭合 | |
| AUL: 电机欠载报警 | 超出了PrO菜单中的电机欠载阈值LUL和电机欠载时间tUL时,R3A、R3C闭合 | |
| APC: 电机PTC传感器报警 | PTC传感器的电机检测设置为ALA(报警激活),且PTC阻值达到保护值时,R3A、R3C闭合 | |
| AS2: 第2组电机参数已激活 | 控制切换第2组电机的逻辑端子激活时,R3A、R3C闭合 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。