我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器双重设定如何理解,如何切换?
问题描述:
MTZ空气断路器双重设定如何理解,如何切换?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

这个功能包含两组除了漏电之外所有Micrologic X 保护类型(LSIG)的整定,用户可以从一组整定值切换到另一组值以实现其它特殊条件下的操作。一个典型的应用是当有两路电源进线(电网/ 发电机)时,需要根据不同的短路电流调整短延时保护设定。可以选择通过以下方式之一来切换两组整定值:
● 通过 IO 模块的数字输入
● 通过通讯
● 通过液晶显示屏和按钮