问题描述:
MTZ空气断路器的EIFE安装会占用那些附件的安装位置?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ1的EIFE的安装会占CD1、CD2、CE1、CT1抽架位置触点的安装位置;
MTZ2/MTZ3的EIFE的安装会占用标配的OF1和OF2状态指示触点还有CT1、CT2、CT3抽架位置触点的安装位置。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ1的EIFE的安装会占CD1、CD2、CE1、CT1抽架位置触点的安装位置;
MTZ2/MTZ3的EIFE的安装会占用标配的OF1和OF2状态指示触点还有CT1、CT2、CT3抽架位置触点的安装位置。
是否有帮助?