我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ相对于MT尺寸有哪些变化?是否有影响其安装尺寸?

问题描述:
MTZ相对于MT尺寸有哪些变化?是否有影响其安装尺寸?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

不影响其安装尺寸,两种安装方式都保持了相同的尺寸;接线端铜排尺寸保持相同;

对于原盘柜不需要改变尺寸和母排、固定件的设计;

MTZ1前面盖深度增加13mm,MTZ2/3前面盖深度增加3mm,只影响门框突出的部分;如下图: