我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器如何选配机械联锁?
问题描述:
MTZ空气断路器如何选配机械联锁?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

使用联杆的机械联锁:1.只有相同的2个MTZ1固定式或者抽屉式可实现联锁。固定式和抽屉式MTZ1设备之间的联锁是不适用的,也不能在MTZ1和MTZ2或MTZ3之间实现联锁。2.固定式和抽屉式MTZ2和MTZ3设备之间的所有混合联锁都是可以的。

缆绳机械联锁:在MTZ1、MTZ2、MTZ3固定式和抽屉式之间的所有混合联锁都是可以的。需要注意的是,三台之间做缆绳联锁仅使用于MTZ2和MTZ3。