MTZ空气断路器的EIFE模块,设备本体能够指示哪些状态?
问题描述:
MTZ空气断路器的EIFE模块,设备本体能够指示哪些状态?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
EIFE模块上有三个LED指示灯,分别是:D 模块状态 LED、E 网络状态 LED、F ULP 状态 LED。

模块状态 LED指示 EIFE 接口状态。未通电时,LED指示关闭;EIFE 接口操作时LED指示一直亮绿灯。其他状态见下图:

网络状态双色LED,指示 Ethernet 网络状态。未通电或没有IP地址时,LED指示关闭;有效IP地址时LED指示一直亮绿灯。其他状态见下图:

黄色 ULP status LED 表示 ULP 模块的模式。状态见下图:

是否有帮助?