我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器无线通信方式 NFC和蓝牙连接之间有什么区别?
问题描述:
MTZ空气断路器无线通信方式 NFC和蓝牙连接之间有什么区别?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

NFC连接:近场通讯最大距离2cm,仅支持单向通讯,无需任何电源即可读取NFC存储器,可获取断路器信息、电流保护值设定信息、最近一次脱扣信息。仅支持Android平台。

蓝牙连接:传送距离10米范围内,传输速度最大24Mb/s。需要Micrologic控制单元通电才可使用,除了可以获取NFC连接所获取的信息,还适用于高级监控和操作的无线通信。可支持iOS和Android平台。