MTZ断路器是否具有机械防跳功能?
问题描述:
MTZ断路器是否具有机械防跳功能?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
Masterpact MTZ 设备具有机械防跳功能。在同时接收到分闸指令和合闸指令时,标准机构会将主触点锁定在分闸位置。在因发生故障或者利用手动或电气控制执行刻意分闸而发生脱扣之后,必须先停止合闸指令,然后再将其重新激活以使断路器合闸。这就防止出现合闸再又分闸的循环。
在使用了远程操作功能的情况下,先让 MCH 储能马达至少有四秒的时间来使设备合闸弹簧完全储能,然后才执行 XF 合闸线圈。
为了防止设备过早合闸,可以将 PF 准备合闸触点与 XF 合闸线圈串联。
是否有帮助?