我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ2-H10断路器的Micrologic X控制单元如何采集电压?

问题描述:
MTZ2-H10断路器的Micrologic X控制单元如何采集电压?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ2-H10断路器的Micrologic X控制单元不能直接从下端子采集电压,应使用PTE采集电压,并且还需要在PTE前端加装电压互感器降压。

电压互感器变比如下:

一次:最小值100V;最大值1250V;二次:最小值100V;最大值690V;推荐值:220-400V。

电压互感器功率≥10VA。