Masterpact MTZ断路器的控制模式有哪些?
问题描述:
Masterpact MTZ断路器的控制模式有哪些?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
控制模式是一种 Micrologic X 设置,它定义控制断路器分合闸功能的方式。
可用的控制模式有两种:手动和自动。
手动模式仅接受利用以下其中一种按钮发出的指令:
1.位于断路器正面的机械按钮。
2.连接到 MN/MX/XF 线圈的外部按钮。
3.BPFE 电气合闸按钮。
自动模式有两种设置:本地或远程。在自动模式中,手动模式接受的所有指令都可接受,此外,自动模式还接受来自本地或远程通讯的指令,具体如下:
1.自动本地:操作员需要位于断路器附近,方可建立通讯,且仅接受通过通讯从本地源发出的指令,发出指令的方式为:
a. 利用 Ecostruxure Power Commission 软件通过 USB 连接
b. 利用包含 Masterpact 操作助手 Digital Module 的 Ecostruxure Power Device app 通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接
2.自动远程:操作员不需要位于断路器附近,亦可建立通讯,且仅接受通过通讯从远程源发出的指令。
注: 可以利用通过通讯网络连接的 Ecostruxure Power Commission 软件来向断路器发送控制指令。
出厂设置的控制模式为自动远程。
根据配置的控制模式进行操作,下表总结了根据配置的控制模式可以执行的分合闸操作:

是否有帮助?