我们今天能为您提供什么帮助?

WAN网络Web客户端无法读取到本地SQL数据库中的数据,怎样将连接数据库的脚本设置成网络模式可以查看?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

sdriver="Driver={SQL Server};server=58.221.205.126,1433;database=NTQH;Uid=sa;Pwd=qazWSXedc123456" //注意,ip和端口之间是逗号隔开

如下图