我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
WAN网络连接Web客户端需要注意的地方?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

手册上没有提及但是需要注意的地方:

对于服务器来说,需要将本地网络地址和WAN的虚拟IP的网络地址进行冗余方式的配置,具体操作如下,以下图为例

1,在服务器上建立三个网络地址,net1 :192.168.0.3  net2 :192.168.0.4  webnet125.0.0.1

2Server1中的所有服务器的网络地址中写net1,webnet

Server2中的所有服务器的网络地址中写 net2,webnet

3,最后重新web发布工程