.TXT文件(操作员记录等)在页面上的倒序查看?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
模板中自带的File页面查看外部的.txt文件时是按照文件内容的先后排列顺序显示在File页面上的,现在客户要求将内容的倒序显示在File页面上
1,页面上的AN号排列不变,AN号还是从小到大排列,比如从上到下分别是AN120到AN141
2,向上翻页的按钮中写函数:dspfilescroll(120,4,20)
向下翻页的按钮中写函数:dspfilescroll(120,3,20)
3,页面属性—事件—当进入页面时写脚本
DspFile(120,0,22,180);
DspFileSetName(120,"[Data]:cmdlog.txt");
while dspfilescroll(120,4,20)=0 do 1
end dspfilescroll(120,3,20)
DspFile(120, DspFont("Arial", -20, White, Transparent),24,200 );
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。