我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样设置同类报警触发时,指示灯颜色变化?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

要实现任意一个报警标签报警时,指示灯需要颜色来识别,报警标签先使用d1d2做示范

1,建立报警标签d1d2,他们的分类号都是10

2,建立报警分类,其中报警分类号是10,当报警发生时的动作是flag=1flag是建立的一个内部标签

3,在页面上放置一个指示灯,首先工具栏中点击符号集,然后放置在页面上,并设置该符号集,当变量flag1是指示灯显示红色,0时显示为黑色