我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect连接Pelco摄像头的设置?
问题描述:
Citect连接Pelco摄像头的设置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

摄像头的IP是10.10.10.1,然后在页面上添加Pelco的控件Pelco Viewer,在RTSP Mode中输入: rtsp://10.10.10.1/stream1