我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.3 和Citect 7.4版本的中英文语言切换详解?

问题描述:
Citect 7.3 和Citect 7.4版本的中英文语言切换详解?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1,在工程中需要建立IO服务器、报警服务器、角色和用户

2,把要翻译的英文文本都放到页面上,初始输入英文,如下图

3,工程编辑器—系统—语言中建立两个语言,如下图,然后编译您的工程将会在工程文件夹中生成两个DBF文件,分别是Chinese(simplified,prc).dbf 和English.dbf

4,到您工程的文件夹中找到Chinese(simplified,prc).dbf文件,打开该文件并在LOCAL一列中输入对应的中文翻译

5,从7.3版本开始切换语言需要登录一个用户,必须使用login() cicode函数,所以切换语言的按钮函数输入如下图