我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tab_Style和Sxw_Style模板的菜单切换中怎样设置具有一定权限的用户才可以进行切换操作?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

方法一:可以在系统菜单配置可以直接配置,请见下图

方法二:也可以使用cicode方式实现该功能

1,建立两个角色和两个用户

2,在页面属性中规定该页面的area数值

3Cicode文件中写脚本

FUNCTION menucommand(STRING pages,INT priv,INT area)

INT fun1=GetPriv(priv,area);

IF fun1=1 THEN

PageDisplay(pages);

END

END

4,菜单配置中调用脚本