我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect作为OPC Server,Cliect读取OPC Server 的real型数据时是不是被四舍五入了?
问题描述:
Vijeo Citect作为OPC Server,Cliect读取OPC Server 的real型数据时是不是被四舍五入了?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

对的,VJC V7.3版本之前都是这样,这个可以从QB6400看出。客户如果想准确读出该数据,可以对变量进行缩放。但是从V7.3版本之后已经解决该问题。