我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.4使用点数的查看?

问题描述:
Citect 7.4使用点数的查看?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect上使用的通信点数可以在Kernel中查看

1,将工程运行并保持和外部设备正常通信,将Citect页面都翻开一遍,以便所有使用点数可以被扫描

2,进入Kernel

3,进入General菜单,Total项即为您使用的点数