我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 7.4 怎样将登陆窗口的“正常”修改成“确认”?
问题描述:
Citect 7.4 怎样将登陆窗口的“正常”修改成“确认”?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

正常弹出的登录窗口是显示“正常”和“取消”,如下图

1,工程编辑器--系统菜单----语言的设置如下图,然后编译工程

2,到工程文件夹中找到Chinese(SIMPLIFIED,PRC).dbf文件,进入文件做以下修改并保存

3,工程编辑器—文件—打包整理,然后重新运行工程,页面上弹出的登录页面就可以显示“确认”了