我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样查看Citect运行的工程已经打开了多少个页面(包含弹出式窗口)?
问题描述:
怎样查看Citect运行的工程已经打开了多少个页面(包含弹出式窗口)?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

需要在Kernel中查看

1,Runtime运行管理器点击右键选择Kernel

2,弹出一个Kernel的对话框,在Main窗口中输入page table page语句然后回车

3,弹出Table对话框里面可以看到主页面和弹出的子页面名字,下图sj_main是主页面,其他是子页面