我们今天能为您提供什么帮助?

Citect运行时报错“产品许可失配”如何处理?

问题描述:
Citect运行时报错“产品许可失配”如何处理?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

产品许可失配,指的是Vijeo Citect的加密狗都用在了Citect Scada上,或者Citect Scada的加密狗用在了Vijeo Citect上。

但是从Citect V7.3开始,Vijeo CitectCitect Scada的加密狗可以混用。