我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect工程中为什么某个按钮登录到一个具有权限的用户还是无法操作?

问题描述:
Vijeo Citect工程中为什么某个按钮登录到一个具有权限的用户还是无法操作?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

按钮操作不了,有以下原因:

可能是用户所对应的角色不具备相应的权限,无法操作该按钮!

也可能是,该按钮中调用了某个客户自己定义的函数,而该函数里面指定了某些客户可以操作,非指定客户均不可以操作。

IF UserInfo(1) = "xiaofangyiban" OR UserInfo(1) = "admin" OR UserInfo(1) = "xiaofangerban" OR UserInfo(1) = "xiaofangsanban" OR UserInfo(1) = "xiaofangsiban" THEN

如上所示,在该函数的最前端加入以上条件,则其他用户无法操作该按钮。