问题描述:
Vijeo Citect中如何设置与S7-200的通信?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Vijeo Citect没有办法直接与Siemens PLC通信,可以通过Ps-Direct驱动,也可以通过OPC的方式与S7-200通信,S7-200跟我们M218类似,也是自带OPC Server的,所以不需要额外购买Ps-Direct。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Vijeo Citect没有办法直接与Siemens PLC通信,可以通过Ps-Direct驱动,也可以通过OPC的方式与S7-200通信,S7-200跟我们M218类似,也是自带OPC Server的,所以不需要额外购买Ps-Direct。
是否有帮助?