我们今天能为您提供什么帮助?

怎样使用Microsoft Web Browser Properties控件?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1, Microsoft web browser properties控件放置到页面上

2, 在页面属性事件—On page shown(第四项)中写函数如下

_objectcallmethod(objectbyname("AN519"),"Navigate2","http://www.baidu.com/")

注意:其中AN519是控件的AN值,Navigate2是方法名,后面是要访问的http网页