我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect 报错“open bracket expected”,怎么处理?
问题描述:
Vijeo Citect 报错“open bracket expected”,怎么处理?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect中,对变量标签的定义方式有一定的要求,变量标签名称必须以字母字符(A-Z a-z)或下划线字符 (_) 开头。后面的字符必须是字母字符(A-Z a-z)、数字字符 (0 - 9)、反斜杠字符 (\) 或下划线字符 (_)。使用任何其它字符都将导致编译器出错。 且在定义一些特殊的变量标签时,如TestTest1,即会报错“open bracket expected”,所以尽量避免该类变量标签名称的出现。