问题描述:
新建设备时,可以实现报警日志的单一历史文件Alarm_Log,也可以实现打印报警日志文件Alarm_Printer,怎么同时实现呢?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
在系统菜单下,新建一个【组】,关联1选择Alarm_Log,关联2选择Alarm_Printer,且用组的名词替换掉之前的Alarm_Log与Alarm_Printer即可。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在系统菜单下,新建一个【组】,关联1选择Alarm_Log,关联2选择Alarm_Printer,且用组的名词替换掉之前的Alarm_Log与Alarm_Printer即可。

是否有帮助?