我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect 通过Modnet协议与第三方设备通信时,第三方设备响应慢,Citect中有无设置响应时间的地方?
问题描述:
Vijeo Citect 通过Modnet协议与第三方设备通信时,第三方设备响应慢,Citect中有无设置响应时间的地方?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect页面上显示#BAD,用Modscan扫的时候,默认的1000ms无反应,把Slave Response Timeout 要设置成6000ms才有反应,这种情况下可添加参数[Modnet] TIMEOUT 5000  与[Modnet] Retry 1测试 。