我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Citect 自定义的模板中,怎么添加同Tab_Style_Include工程中的菜单配置?
问题描述:
在Vijeo Citect 自定义的模板中,怎么添加同Tab_Style_Include工程中的菜单配置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

打开Tab_Style_Include工程中的模板XGA---_base(with titlebar),把该页中的菜单处复制至模板中,调整好大小,然后在工程编辑器系统菜单中添加菜单配置即可。如下图: