Vijeo Citect V6.10软件用V7.3的加密狗直接插上时无法直接使用的,需要做哪些设置?
问题描述:
Vijeo Citect V6.10软件用V7.3的加密狗直接插上时无法直接使用的,需要做哪些设置? 所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
1、Microsoft .NET Framework版本比较低的话,可能要升级Framework
2、Vijeo Citect V6.10一定要安装最高补丁Service Pack B
3、 把V7.10或者更高版本BIN文件夹下的CiUSAFE.exe与USafe32.DLL覆盖至V6.10的BIN文件夹中,注意:覆盖前做好的备份。

4、Vijeo Citect V6.10建议安装在Windows SP2及以下版本,SP3不建议安装。
是否有帮助?