我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect V7.3使用普通页面或者超级精灵制作的弹出式页面在工程管理器中为什么看不到 ?

问题描述:
Vijeo Citect V7.3使用普通页面或者超级精灵制作的弹出式页面在工程管理器中看不到,这些页面是以感叹号开头命名的。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

由于这些页面命名是以感叹号开头的,这样的页面是系统页面,默认无法看到,需要在图形编辑器--工具--选项--显示系统页面前面打勾,才可以看到所有的系统页面。